结果:找到"STC15 单片机 教学 实战项目 C语言",相关内容1000条
  • 单片机C语言零基础入门05-逻辑运算
  • 硬件家园单片机C语言零基础入门资料汇总链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hMTreNUX_V90461tvALjJA一、逻辑与或非基础理论:逻辑与或非,运算对象是布尔值(1或0,真或假),类似于数字电路的与门,或门,非门。与关系运算符配合,一般用于选择语句与循环语句中1、逻辑与符号为&&。参与运算的两个表达式都为真时,结果才为真,否则为假。例如:uint8_ta=3,b=5;if((a==3)&&(b==5)){执行};2、逻辑或符号为||。参与运算的两个表达式只要有一个为真,结果就为真;两个表达式都为假时结果才为假。例如:uint8...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: C 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-12-09 18:01:00
  • 单片机C语言基础-报名即送STC8单片机基础板
  • 一、专题说明应大部分学员要求,启动单片机C语言基础教学。准备以全新的模式进行单片机C语言基础教学,从数据类型、算术运算、关系与逻辑运算、选择与循环语句到函数、指针、枚举,联合体、结构体、关键字,再到流程图绘制、状态机编程、结构体编程、代码框架等。规范编程,由浅入深,循序渐进的掌握单片机C语言基础。固定周日晚上20:30直播,所有代码现场编写,配合STC8单片机基础学习板的LED灯与串口输出结果,理论结合实践,深入理解单片机C语言基础知识。没时间看直播的学员,可以在线看视频专辑,也可以下载视频。直播前会发文章与讲义,以方便学员提前预习内容。<免费送单片机基础板,支持硬件仿真,包邮>...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: C 基础 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-11-05 15:27:00
  • STM32物联网实战项目需求调研
  • STM32物联网实战项目需求调研腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/q09647ycsmj.html
  • 所属专栏: 方案教程 标签: STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-05-10 11:34:00
  • STC15单片机实战项目软件开发第五讲-PWM灯调整亮度
  • 软件开发第五讲-PWM灯调整亮度一、工具链接1、KeiluVision5C51网址->https://yunpan.360.cn/surl_yx9gj4yQm7I2、STC-ISP下载软件网址->https://yunpan.360.cn/surl_yxH4CuUUvI3二、学习板获取方式方法1:自己设计PCB,自行打板焊接;方法2:用硬件家园设计的PCB,自行打板焊接;方法3:向硬件家园购买,淘宝网址:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=612010801228三、程序功能1、单击按键2,PWM灯亮度变化,0-20-40-6...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STC15 PWM 调光 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-04-12 12:02:00
  • STC15单片机实战项目软件开发第四讲-按键检测(状态机)
  • 软件开发第四讲-按键检测(状态机)一、工具链接1、Keilc51UV4https://yunpan.360.cn/surl_yrIfYYmeRFk2、STC-ISP下载软件https://yunpan.360.cn/surl_yxH4CuUUvI3二、学习板获取方式方法1:自己设计PCB,自行打板焊接;方法2:用群主设计的PCB,自行打板焊接;方法3:向群主购买,淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=612010801228三、程序功能1、单击按键2,运行指示灯状态翻转;2、长按按键2超过2s,运行指示灯闪一下;3、双击按键2,运...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STC15 按键 状态 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-04-03 06:35:00
  • STC15单片机实战项目软件开发第三讲-按键检测(外部中断)
  • 软件开发第三讲-按键检测(外部中断)一、工具链接1、Keilc51UV4https://yunpan.360.cn/surl_yrIfYYmeRFk2、STC-ISP下载软件https://yunpan.360.cn/surl_yxH4CuUUvI3二、学习板获取方式方法1:自己设计PCB,自行打板焊接;方法2:用群主设计的PCB,自行打板焊接;方法3:向群主购买,淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=612010801228三、程序功能1、单击按键1,运行指示灯状态翻转;2、长按按键1超过2s,运行指示灯闪一下。四、硬件部分运行...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STC15 按键 中断 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-04-03 06:30:00
  • STC15单片机实战项目-软件教程计划(直播,回播)
  • 直播地址->https://live.bilibili.com/21988510直播时间->每周六21:00开播回播地址->bilibili平台,硬件家园直播内容:1、STC15单片机实战项目-LED闪烁(Delay延时)2020/3/142、STC15单片机实战项目-LED闪烁(定时器,面向对象程序结构)2020/3/213、STC15单片机实战项目-按键检测(外部中断)2020/3/284、STC15单片机实战项目-按键检测(状态机扫描)2020/4/45、STC15单片机实战项目-按键、PWM控制灯的亮度2020/4/116、STC15单片机实战项目-通过IAP操作单...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STC15 C 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-15 09:46:00
  • 单片机实战项目免费教学
  • 教学初衷行业状况:当前很多公司招不到合适的工程师,很多刚毕业或毕业没多久的工程师找不到合适的工作,公司与工程师之间,似乎隔着一堵墙;根据我多年的工作经验,这堵墙就是产品思维,项目设计,独立解决问题的能力。现在的培训机构,很多讲师自身缺乏实际的项目经验,着重的是学习知识,知识学会了当然有用,但是,如果没有产品思维,没有项目经验,不会运用知识,去到新公司,也只能打打酱油了。教学初衷:初衷一:打破公司与工程师之间的那堵墙;初衷二:通过教学,总结技术经验,提升个人的技术实力;初衷三:教学相长,教学完全免费,自愿参与。教学形式:选定需要学习的单片机(STC,STM32,STM8等),一起制定项目需求,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 设计 产品思维 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-02-26 10:10:00
  • 【好书下载】单片机C语言程序设计实训100例
  • 本书基于KeilμVision程序设计平台和Proteus硬件仿真平台,精心编写了100余个8051单片机C语言程序设计案例。全书基础设计类案例贯穿8051单片机最基本的端口编程、定时/计数器应用、中断和串口通信;硬件应用类案例涵盖常用外部存储器扩展、接口扩展、译码、编码、驱动、光机、机电、A/D与D/A转换等内容;综合设计类案例涉及大量消费类电子产品、仪器仪表及智能控制设备的相关技术。本书可作为大专院校学生学习实践单片机c语言程序设计的教材或参考书,也可作为电子工程技术人员或单片机技术爱好者的参考资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。单片机C语言程序设计实训100例——基于8051...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: C 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 17:25:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: